欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

  • 2023.06.13 10:00:50
  • 米思米
  • 2703

问题

什么是立铣刀的螺旋加工(Helical processing)或摆线加工(Trochoid processing)?


在立铣刀加工中,看到有螺旋加工(Helical processing)以及摆线加工(Trochoid processing)等说法,这究竟是何种加工?

回答

什么是立铣刀的螺旋加工(Helical processing)或摆线加工(Trochoid processing)


这是利用立铣刀进行形状加工时,立铣刀的运动方法(走刀路径)中的一种。

即使是加工相同形状,立铣刀也有各种不同的走刀方式,加工时间及刀具寿命可能会因加工方法而有所不同。

下面介绍包括螺旋加工及摆线加工在内的5种代表性的立铣刀加工方法。



示意图

主要用途

要点

螺旋

加工

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

螺旋(按照圆形轨迹向轴向切入)加工

·           大直径或半直径等,

·           任意直径的孔加工

·           利用攻丝刀具进行

·           攻丝加工

·           因切入加工而导致的折损等问题较少

·           利用立铣刀加工底面与侧面

·           为了确保孔中心没有脐状残留,刀刃直径应为孔径的1/2以上

·           Z方向倾角的参考值为2~3°

·           切削速度与每1刀的进刀量取决于槽加工条件

·           向底切方向进给

摆线

加工

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

沿圆弧轨迹向直径方向移动加工

·           任意宽度的沟槽加工

·           宽度狭窄的袋形加工

·           相比于直线加工,振动及折损较低

·           刀刃与被切削材料的接触范围较窄,发热较少

·           由于是利用侧刃进行加工,所以可以使用多刃进行高速加工

·           刀刃寿命好于常规的沟槽切削

·           切削速度与每1刀的进刀量取决于侧面加工条件

·           向底切方向进给

倾斜

加工

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

倾斜(在径向与轴向上同时移动)加工

·           袋形加工

·           两端封闭的沟槽加工

·           无钻头底孔,可进行袋形加工

·           主要使用中心切削的铣床

·           倾角参考值为2~3°

·           非中心切削时,注意无法切削的底部干涉

·           由于加工底面倾斜,所以最后平行进刀进行精加工

·           切削速度与每1刀的进刀量取决于槽加工条件

等高线加工

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

外径加工

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

内径加工

等高线  轮廓加工

·           曲面(仿形)加工,

·           任意孔径加工

·           相同高度下的外形或扩孔加工

·           由于是利用侧刃进行加工,所以可实现高速加工

·           切削速度与每1刀的进刀量取决于侧面加工条件

·           向底切方向进给

钻削

加工

使用立铣刀进行加工的方法(走刀路径)

切入反复加工

·           深壁面的粗加工

·           由于主要是轴向受力,所以振动较小

·           使用刀刃和刀把长度较长的刀具进行加工更为有效

·           使用能够进行切入加工的刀具

·           与侧面加工相比,切入加工的进刀量很低


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities